This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS插件安装

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661095/ccs-ccs-addons-installation

“Thread:SysBIOS”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

目前,如果我想在CCS中添加一个新的附加项,例如NDK / SysBIOS,...我将整个软件包复制到CCS文件夹,然后当我启动CCS时,它会自动检测新的软件包并询问我是否要安装它。

我的问题是-是否有一种方法可以将CCS定向到另一个位置,作为新软件包的搜索路径,而不仅仅是它自己的文件夹,还有一种方法可以指示CCS从其原始位置使用软件包,而不是将其复制到CCS中 文件夹/子文件夹(即,如果我有随SysBIOS和NDK一起提供的Vision SDK,我希望CCS添加和使用软件包附带的这些版本以及软件包的原始文件夹)

谢谢

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计,

    CCS会自动在少数位置发现软件包,但您可以指定其它位置供其查找。  

    转至窗口->首选项

    然后展开左侧树中的Code Composer Studio ->产品。

    您可以在此处指定CCS应在何处查找软件产品以及查看其找到的产品。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    谢谢你。

    我似乎弄错了,实际上,通过给CCS发现路径,它只更新产品位置的内部索引文件。

    我有另一个问题-关于发现路径窗口-是否有办法给它一个文件夹并告诉它搜索此文件夹及其所有子文件夹,而不必分别指定每个子文件夹(也包含所需的产品)?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伙计

    现在无法指定扫描深度。  我们肯定需要这样做,否则会对绩效产生重大影响。  今天,我认为我们可以达到2个级别,但对于某些默认路径,它更深(我们知道某些产品默认安装更深)。

    我可以提交请求以使其可配置。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我希望它很快就能提供。