This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1642:7.4 0.0.0015万 安装问题

Guru**** 2580005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661469/ccs-awr1642-ccsv7-4-0-00015-installation-issue

部件号:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在我的laptop上安装7.4 .0.0.0015万_Win32时出现错误。

我的操作系统是Windows10,我使用脱机安装包。  

 启动CCS时出现问题。

我已根据CCSv7故障排除重新安装了MSVC 2005和2012,但同样的问题再次出现。

请教我如何解决问题。 我已附加install_logs。

谢谢大家。

此致,

威廉

e2e.ti.com/.../6153.install_5F00_logs.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,William:

    您是否可以尝试重新安装msvc 2017 32位Visual Studio可再发行软件包并记下任何错误,请执行以下操作?

    谢谢!

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danish:

    我通过重新安装MSVC 2017 32位可重新分发软件来解决此问题。

    你太棒了。

    感谢你的帮助。

    威廉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 很高兴能为你提供帮助。