This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:资源管理器从云断开连接选项

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661634/ccs-codecomposer-resource-explorer-disconnect-from-cloud-option

部件号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

是否有办法让Code Composer Studio记住资源管理器与云断开连接的选项? 它不记得CCS重新启动或切换工作区时的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey,

    遗憾的是,它不记得这种设置。 我尝试了CCSv8测试版,结果是一样的

    您是否正在断开与云的连接,以便显示特定的软件版本? 如果是这样,有一种方法可以这样做,这样它就可以始终选取您的本地副本。

    如果您单击资源管理器中的主页按钮。 然后在主面板中向下滚动,您将看到每个软件包的图块。 您可以将每个图块中的下拉选项更改为特定版本,而不是"最新"版本。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我正在断开与云的连接,因为资源资源管理器需要几分钟才能启动。 有时,它甚至不会启动。 我还想查看我下载的特定SDK软件包。
    选择所有可用软件包的特定版本可使其启动更快。
    谢谢!
    Jeffrey