This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法将TMS320C6713开发板与Windows 10中的Code Composer Studio v 7.4 0连接

Guru**** 2195940 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661473/ccs-unable-to-connect-tms320c6713-development-board-with-code-composer-studio-v7-4-0-in-windows-10

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用TMS320C6713开发板。

我的PC安装了windows 10 Pro。 我有Code Composer Studio v 7.4 .........0

在目标配置后,当我尝试从“运行”菜单连接目标时,CCS发出如下所示的错误:

TMS320C671X:连接到目标时出错:错误0x8000.02万--146致命错误进行中:OCS,SD扫描控制器模块生成的错误  

屏幕截图附在下面。

请提出解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    通常,这些错误与硬件或某些设备驱动程序故障有关。 最近,其他人报告了同一主板在Windows 10上出现的问题,但到目前为止还没有结论。 您是否可以仔细检查下面的线程并查看是否在Windows控制面板上看到正确初始化的驱动程序?

    e2e.ti.com/.../241.5211万

    除此之外,您是否可以更改DSP启动模式并查看您是否可以连接? 可能闪存到主板的预加载代码正在破坏连接能力。 此外,如果您有外部调试探测器,则可以尝试使用它而不是内置的调试探测器来隔离问题。

    如果此主板从未工作过,则可能是有缺陷。 如果您有另一个主板,您能否尝试看看它是否连接?

    我将尝试思考可能导致此问题的其他细节,并向您报告。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔