This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT: Linux:无法使用xdsdfu将引导加载程序刷新到XDS110

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661604/ccs-tm4c1294ncpdt-linux-cannot-flash-bootloader-to-xds110-using-xdsdfu

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试使用xdsdfu -b boot_loader.bin -r将新的bootloader加载到XDS110设备上,但该程序似乎过早退出。

用户@主机:~/ti/ccsv7/cs_base/common/uscif/xds110$./xdsdfu -b boot_loader.bin -r

USB设备固件升级实用程序

版权所有(c) 2008-2015 Texas2015 Texas Instruments Incorporated。 保留所有权利。

更换bootloader可能导致XDS110不可用。 是否要继续(是/否)? 用户@主机:~/ti/ccsv7/cs_base/common/uscif/xds110$


如您所见,在输入Y继续刷新bootloader之前,程序会退出到shell。 我以前在Windows 7上使用过这种方法,但没有出现问题。 运行xdsdfu -e时,xds110设备正确枚举

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是否有充分的理由说明您为何要重新刷新引导加载程序? 通常,固件是变化最大的组件。   

    也就是说,Linux和macOS上的xdsdfu存在一个未解决的问题。 这一问题在我们发言时得到了解决,并将在CCS的TI仿真器组件的下一个版本中提供(可能在3月或4月)。

    目前,除了在Windows环境中更新调试探测器之外,没有其他解决方法。 抱歉。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔