This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS在Windows 10机器上安装失败。

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661292/ccs-failed-ccs-installation-on-windows-10-machine

工具/软件:Code Composer Studio

我最近不得不擦除我的笔记本电脑,并且正在使用全新安装的Windows 10。 但是,我在这个全新的版本上安装CCS v 7.4 时遇到了困难。 安装程序总是在同一位置失败,我收到对话框消息(如下)。 我已确保禁用我的防病毒和防火墙,并且确定我在计算机上具有管理员权限。 审查日志后出现的问题似乎与文件提取失败有关;

2018年02月02日 02:22:31 (GMT)- extract - could not unzip C:/Users/ga009c/AppData/local/Temp/CS_3e6ad634-2552-40f8-4823-20ea2e6ce03b/JRE_root_EXE.AT:<xmt-block1>4823 1.8 'c:\users\ga009c\AppData\Local\Temp\CCS_3E~1\an internal command\util\an未识别为外部~1 0.122
可操作程序或批处理文件。
2018年02月02日 02:22:41(GMT)-检查状态- CCS_ERROR:安装程序无法正确安装JRE。 失败的两个最常见原因是:
 1. 您的计算机上的防病毒软件可能会阻止可执行文件。
 2. 下载已损坏。
请将这些日志提交给TI,以便使用下一个对话框进行分析。
您还可以访问TI E2E CCS支持论坛以获得更多帮助。

还附加了完整的日志。 我甚至尝试过下载v.7.3 和7.2 v,但也有同样的错误。 我希望有人能帮助我,因为我没有想法。

谢谢!

e2e.ti.com/.../ccs-install-log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ricardo:
    请检查环境变量中PATHEXT的值。 安装程序正在尝试运行.bat文件,但系统无法将其识别为有效的扩展名。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语:

    感谢您的回复。 我刚选中,我的PATHEXT变量具有.BAT扩展名。 我通过在命令提示符下运行以下命令来验证这一点。

    C:\Users\ga009c>echo %PATHEXT%
    COM;.EXE;.BAT;.CMD;.VBS;.VBE;.JS;.JSE;.WSF;.WSH;.msc

    是否还有其他原因导致了这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ricardo:
    您可以接受我的连接请求吗? 我们需要对此进行调试,最好将其脱机并在此处发布结果。
    谢谢!
    丹麦语