This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSK3358:如何编译C++文件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/661076/ccs-tmdssk3358-how-to-compile-c-file

部件号:TMDSK3358

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想用GNU编译器编译此文件,但我收到了错误消息:

main.cpp:13:未定义对`operator new[](unsigned int)'的引用

const int KB =1024;
const int MB =1024*KB;
const int mem_size =40*KB;

int main (void){

int i,c;
unsigned char *p;
unsigned long *plong;
int* sum;

i = mem_size-1;
sum = new int[mem_size];
sum[i]= 55;
c = sum[i];

while (1);
return(c);
}

/*** EOF ***/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我怀疑您没有包含libstdc++

    在链接程序选项中,将STDC++添加到库链接程序选项中。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔