This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 在图像分类中使用不同的组件

Guru**** 2926490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1091976/using-different-components-in-image-classification

你好

我正在处理对象分类/检测问题,我遇到了此数据流图。 我想知道我们是否可以自定义图表中提到的组件。 例如,是否可以使用  

GStreamer的任何替代框架?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhargav,  

    请识别您正在使用的处理器。

    谢谢!

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我们正在使用TI EVM Jescinto7,Edge AI SDK版本8。