This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何通过Docker部署自定义模型?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1092441/how-to-deploy-a-customized-model-through-docker

你好。  

我有一个关于TIDL Docker环境的问题。  如何通过Docker部署自定义模型?  我们正在使用TI EVM Jescinto7,Edge AI SDK版本8。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhargav,

    如果docker_build.sh和docker_run.sh脚本用于构建和运行Docker容器,则通过Docker部署模型应与在Docker外部部署相同。

    您是否需要在部署自定义模型或如何将文件传输到Docker容器方面获得帮助?  

    此致,

    佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  

    我们是否需要有关 如何将文件传输到Docker容器的帮助?

    令人感到气愤

    Bhargav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bhargav,

    有几种方法可用于将文件传输到Docker容器。

    1. 使用Docker CP将文件从主机复制到Docker容器内部: https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/cp/
    2. 将文件复制到/opt目录和装载到Docker容器的其他目录。 对于已装载的其他目录,您可以查看/opt/edge _ai_apps/dock/docker_run.sh代码。

    此致,

    佐藤