This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6657:将CCS 6.2 v.0项目导入CCS 7.0 v.0不起作用

Guru**** 2535600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566429/ccs-tms320c6657-importing-of-ccs-v6-2-0-projects-to-ccs-v7-0-0-does-not-work

部件号:TMS320C6657

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的TI支持团队:

我正在尝试将我的CCS 6.2 v.0项目迁移到新的CCS 7.0 v.0。

通过“导入CCS Eclipse项目”向导导入后,我收到了许多 没有任何详细信息的“Assertation Failed:”(断言失败:)消息。 在这些项目之后,选定的项目为空。

您是否知道发生了什么问题?

我正在使用64位Windows 7 Ultimate。

此致

Sven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我已找到问题的原因。 如果项目是标有RTSC功能的库,则导入CCS v7将失败。 附件是一个库,我们在项目中将其用作模板。 如果已从".project"文件(在"Nature"部分)手动删除RTSC功能,则导入将成功。

    此致

    Sven

    e2e.ti.com/.../rtsc.lib.template.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sven,

    感谢您提供测试案例。 我可以在导入到CCSv7时重现该错误。 我将为此提交一份错误报告,并使用错误跟踪编号更新此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题的跟踪编号为CCSIDE-3026。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,AartiG:

    感谢您的回复。 通过手动更改项目文件,我现在可以使用CCS v7。
    过去,通过RTSC属性页选择依赖关系对于静态库项目来说更容易。

    此致
    Sven