This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640:配置调试器时CCS崩溃

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567347/ccs-cc2640-ccs-crash-while-configuring-debugger

部件号:CC2640
在“线程: CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

我在使用CC2650实验板上的XDS110调试探头尝试调试6.1 2640芯片时,在CCS v.3.0.0033万 的安装过程中遇到了问题。 我已经使用相同的配置对大约100个芯片进行了编程,直到最近CCS在尝试调试时显示附加对话框后立即开始崩溃。 没有提供错误报告,它只是跳转到Windows检查问题并关闭-请参阅附加的另一个图像。

我已尝试卸载并重新安装(6.2 和6.1。3),并出现相同的行为。 此外,exp板上有两个物理XDS110,它们的行为方式也相同。

我在论坛上发现的唯一类似问题 就是这里。 我承认我没有执行此处提到的完全卸载(删除C:/ti/ccsv6),但我相信卸载过程也会执行该操作。

如果您对我可以尝试的其他修复有任何建议,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否在Windows 10上运行CCS?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,

    是的,我是。 这是一个已知问题吗?

    谢谢!
    意愿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,有几个报告的在启动调试器时CCS崩溃的情况。 该问题似乎特定于在Windows 10上运行CCS:
    e2e.ti.com/.../ccsv7_5F00_ctools

    有一种解决方法(如线程中所述),但我希望您尝试我们为其提供的修复方法。 我们尚未发布,因此如果您愿意尝试修复,请通过私人消息与我联系。

    谢谢
    KI