This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:TI-RTOS安装链接未通过入门指南2.16 显示在应用程序中心网页中

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/567280/ccs-tm4c1294ncpdt-ti-rtos-install-link-does-not-show-up-in-the-app-center-web-page-via-getting-started-guide-2-16

零件号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

CCSE 7.0

  安装 TI-RTOS的唯一页面链接 是将鼠标悬停在SYS/BIOS上,并提到TI-RTOS,但将 浏览器转到SYS/BIOS下载页面。 我们必须手动将SYS/BIOS CCS7. 04.53 安装在6.46 文件夹的 XDC-Tools级别,然后重新启动CCS7。 此外,资源资源管理器下载TI-RTOS示例项目,这些项目来自TI-RTOS的云 力依赖路径C:\TI ,并将其安装在错误的级别。 无法告诉Web安装程序对话框  xdctools级别 实际上是 C:\CCS7的路径来安装TI-RTOS。  

TI-RTOS入门指南 指出,SYS/BIOS已重命名为TI-RTOS,但如果 确实如此,为什么我们需要安装TI-RTOS 2.16 ?

如果TI-RTOS现在是SYS/BIOS,并且我们安装了BIOS 6.46 , 则安装程序应 要求安装TI-RTOS 2.16 ,因为它们根本没有重命名。   

CCS7    在成功 添加到现有项目并使用BIOS但未  在大纲对话框中显示项目CCS常规RTSC配置平台后,在重新启动和重新调用项目(rtsc.cfg)文件时抛出异常。 虽然可以关闭并重新打开以显示产品 树,但BIOS上的系统概述链接不起作用。

假定 由于 TI-RTOS 2.16 未 安装而出现异常行为,因为声明   不再随xdctools 包提供这些平台,但它们仍然存在。  用户仍然可以 从 BIOS下的Available products文件夹手动添加平台 ,该平台会显示在大纲中,但 任何已配置 和现有实例都将丢失。 同样,在  现有ARM实例上安装Target时, 如果 将RTSC配置添加到现有项目中,该实例未  在 大纲中列出,则会 导致问题错误目标被密封。

令人兴奋!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是因为CCS7 xdctools版本为3.32 而发生的。0.22 和TI-RTOS 2.16 日期标记为4/22/16,要求使用较早版本的xdctools 3.32。00.06 日期为12/10/15。 工程师不会知道其中的任何内容,因为CCS App Center安装按钮和搜索不起作用。

    TI-RTOS 2.16 要求使用旧版本的xdctools,这似乎不合逻辑,因为它应该在合理的范围内向后兼容。
    TI-RTOS 2.1 6和xdctools 3.32 .0.22 (8/1/16)之间只有4个月的时间跨度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每个TI-RTOS示例都希望安装xdctools或TI-RTOS的特定版本修订级别。 由于CCS7是一台干净的机器,所以向后兼容性版本控制不被视为目标或工具选项。