This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:启动CCS7时出现错误消息

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565538/ccs-error-message-when-starting-ccs7

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的客户向我发送了以下错误消息,他在尝试启动CCS7时看到了该消息:

日志已附加 。e2e.ti.com/.../1483635491007.log

在我的计算机上,CCS7的安装没有问题,因此我无法重现他的问题。  您是否知道如何解决问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个信息:我尝试重新安装CCS7,它遇到了与上述相同的问题。 不知道问题是什么,如果您能帮助解决问题,表示感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一个信息:我重新安装了CCS7,但它再次失败,并显示了上述相同的错误消息。 不知道问题是什么,感谢您帮助解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请压缩install_logs文件夹的内容并在此处发布。

    谢谢  

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹麦语,请参阅随附的install_logs。  谢谢

    Jevone2e.ti.com/.../1513.install_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,丹麦语:
    您是否有机会了解Jevon的问题?