This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2.8034万:备选调试工具

Guru**** 2535600 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566550/tms320f28034-alternative-debug-tools

部件号:TMS320F2.8034万
主题中讨论的其他部件:UCD3138

您好,C2000专家,

是否有其他方法 (如UART/I2C)来调试固件?  目前我正在使用JTAG查看/修改某些变量,但如果CPU因某种原因而停止,它将导致功率级损坏。 这就是我不想用这种方式的原因。  

我知道TI有另一个数字电源控制器UCD3138,它提供了一个GUI和固件,可以通过PMBus接口支持在线调试器。 我想知道我们的C2000控制器是否有类似的方法?  

我发现有另一种方法可以让CCS中的UART进行调试,请您指导我如何使用它吗? 如果您有文档,那就完美了。  

此致,

千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jack,您好!

    我们没有使用UART/I2C的调试工具。 我将把此帖子转到我们的CCS支持团队,看看他们是否对此有一些建议。

    Vivek Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vivek,

    感谢你的帮助。 如果CCS团队能在这方面提供帮助,那将是非常好的。

    此致,
    千斤顶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    千斤顶,

    如果您主要关心的是查看/修改变量而不停止处理器,那么F28x设备确实支持允许此操作的“实时模式”。
    本培训模块包含有关如何在CCS中启用和使用此功能的一些信息:
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/CCS_Modules_Library#Real-time_Debug

    希望这能有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ArtiG,

    感谢您的回复。  

    如果启用了实时模式,则必须在设备和计算机之间添加隔离器,以避免噪音损坏我的PC。  

    但隔离器已经在我的UART接口上,我认为CCS也支持这一点。 此外,我在下面的链接中看到一个Wiki页面,其中包含如何使用UART进行调试,为什么不能使用此方法? 您能告诉我您有何顾虑吗?

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/ProgramModelUart_GuiComposer 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ArtiG,

    我昨天尝试过这种方式,但无法获得预期结果。 我在 e2e.ti.com/.../56.6884万的另一个主题上发布了此内容,您可以帮助了解一下吗?

    此致,
    千斤顶