请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
最近安装CCSv7时,我选择了我们正在使用的MSP430编译器工具的最新版本(4.4。8)。 我们有一些内部版本使用编译器的早期版本(4.4 .7),但当我尝试通过帮助->安装新软件时,请使用所有可用的站点, 然后选中MSP430编译器工具版本4.4 上的复选框。7最后,我收到一个错误,其中包含“MSP430编译器工具”的详细信息将被忽略,因为已经安装了较新的版本”。 在CCSv6中也会发生同样的情况。 我是否需要卸载所有编译器版本并从最早的版本开始安装?