This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:如何共享GUI Composer v2 Dashboard

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566750/ccs-cc3200-launchxl-how-to-share-a-gui-composer-v2-dashboard

部件号:CC3200-LAUNCHXL

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

是否可以共享GUI Composer  v2仪表板?

非常感谢

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jon,

    我猜您指的是GUI Composer v2。 由于法律原因,目前不支持非Tier将应用程序发布到库中以便与他人共享。 为了帮助我了解共享的含义,您是尝试在库中共享应用程序,还是尝试将应用程序分配给其他人使用?

    此致,
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Patrick:

    感谢您的回复。

    是的,GUI Composer v2 (在线版本), 我认为我可以在GUI Composer中创建仪表板,然后复制URL并将其提供给同事,以便他们也可以查看(他们先创建自己的TI帐户)。

    祝你一切顺利

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们必须首先与我们的法律部门合作,才能为非层公开启用此功能。
    同时,您可以导出项目,将zip文件发送给您的同事,并让他/她将其导入到设计器中。

    此致,
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../205.0318万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrik,
    非层级代表的含义是什么?
    此致
    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些在TI不工作的人:)