This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:是否有64位版本的Windows CCS?

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566962/ccs-ccstudio-is-there-a-64bit-version-of-ccs-for-windows

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用Windows上的Matlab控制CCS (v6或v7)。  但是,当我使用64位版本的Matlab控制CCS时,我会收到错误。  当我切换到32位版本的Matlab时,一切正常。  我想使用64位版本的Matlab,因为这是我们的标准安装版本。  

我没有看到Windows 64位版本的CCS。  是否有,如果有,如何下载?

谢谢!

Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在Win10笔记本电脑上使用MathWorks R2016b (win64)和CCSv6的操作正常。 您使用的是哪个版本的MathWorks SW? MathWorks SW与CCSv6兼容,从R2015a开始。 我们还没有官方支持CCSv7,但我们正在进行这方面的工作。

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回复。
    我正在使用Matlab v2014b。

    我想说明一下,我是通过Matlab访问CCS,它包含以下库:
    导入com.ti.ccStudio.scripting.environment.*;
    导入com.ti.debug.engine.scripting.*;
    导入java.lang.System;

    我们有另一个应用程序可以使用Matlab 2016b,因此现在可能是升级的时候了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未尝试过通过MATLAB连接到CCS IDE,因此我无法在此提供更多帮助。 您的R2014b是否可以与CCSv5配合使用?

    -b
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,只要我使用32位版本的Matlab,Matlab 2014b集成就可以与CCSv5和6配合使用。

    您的第一个回答表明您已与Matlab 2016b合作。 您能否澄清您如何通过Matlab 2016b控制CCS,或者您是否误解了我的第一篇帖子?

    Windows上是否有64位版本的CCS? 我看到Linux CCS现在只有64位,所以我假设CCS窗口有64位版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matlab集成基于以下帖子:
    e2e.ti.com/.../6.3754万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我使用MathWorks C2000支持软件包。
    e2e.ti.com/.../48.4814万

    我不会手动编写CCS连接脚本,因此我从未在任何版本的MathWorks工具上尝试过。 我通常从Simulink生成代码,下载并直接运行。 或者在某些情况下,我生成代码并导入到CCS,然后使用CCS在那里运行。

    -b
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 如果有64位版本的CCS或调试脚本服务器(DSS),我将尝试。 Windows是否有64位CCS或DSS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS/DSS for Windows仅为32位。

    KI