This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8377万S:CCS在调试时崩溃

Guru**** 2532730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566618/ccs-launchxl-f28377s-ccs-crash-on-debug

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

当我尝试使用f2.8377万s启动板调试任何代码时,我的CCS (6.2)持续崩溃。

使用其它套件时工作正常,问题仅出在f2.8377万s上。

我已附加调试服务器日志。

e2e.ti.com/.../6180.ds.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    其他哪些套件工作正常?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430和Stellaris器件工作正常。

    我刚刚测试过,TivaC系列也存在同样的问题。 我删除了CCS并重新安装,但它没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有解决此问题的潜在方法,但我们希望有更多的志愿者来验证它。 您是否介意尝试一下? 如果有兴趣,请给我发送一封私人邮件。

    谢谢
    KI