This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8335万:CCS/TMS320F2.8335万

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566049/ccs-tms320f28335-ccs-tms320f28335

部件号:TMS320F2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,先生,我正在尝试运行Sci echoback程序>,并且我已成功连接CCS Studio上的终端。但我无法输入我想要回显并显示在CCS中的终端窗口上的字符。请帮助我完成指导 我的步骤是纠正连接或输入终端时所犯的错误。我也是附加终端窗口的屏幕截图。

在终端端,我无法输入字符,请帮我解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hemant Jain44 说:
    我也要附加终端窗口的屏幕截图。[/QUOT]

    很遗憾,您的屏幕截图未正确显示。

    如果没有更多的详细信息,我就不能解释CCS中的终端程序为什么不能正常工作,但也许您可以尝试使用超级终端? 实际上,示例代码建议使用超级终端,甚至提供了与它一起使用的配置(在源文件顶部的注释中提到)