This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA3:数据验证错误

Guru**** 2535590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566369/ccs-tda3-data-verification-error

部件号:TDA3

工具/软件:Code Composer Studio

 
您好,
我在使用CCS通过XDS560调试器连接tda3x+自定义板时遇到问题,当我尝试连接时,我收到如下所示的数据验证错误
 
 
 
 
 
Cortex_M4_IPU1_C0:文件加载器:验证失败:地址0x0000000081E0FFE0的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
Cortex_M4_IPU1_C0:GEL:文件:C:\..\..\VISION SDK_02_08_00_00\VISION SDK\BINICAT_SDK\bin\tda3xx-EVM\VISION SDK_ipu1_0_debug.xem4:发生数据验证错误,文件加载失败。
 
以前我曾遇到类似的问题,根据TI的建议,我们更改 了如下的TDA3xx_DDR_config.gel文件,它开始工作
  HW_WR_REG32 (base_addr + EMIF_IODFT_TLGC,
        IODFT_TLGC | 0x400);
 
通过上述更改,我们在定制板上工作了一个月左右,尽管凝胶文件发生了更改,但我们还是突然发现了这个问题。
 
我是否需要进行一些额外的更改?  
 
有人能帮我们解决这个问题吗?
 
谢谢!
Abhishek