This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在Win10执行调试时CCSV7崩溃" ccstudio.exe已停止工作"

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565152/ccs-ccsv7-crashes-when-executing-debug-at-win10-ccstudio-exe-has-stopped-working

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  这发生在我的第一次CCSV7安装和第二次全新CCSV7安装时。 我的PC规格是联想Ideapad 4 GB RAM Windows 10。 如何解决问题?

- kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel,

    还有其他线程提到与您相同的问题。 现在,解决方法是按照下面的线程中所述重命名CTOOLS.dll文件:
    e2e.ti.com/.../206.4478万

    这似乎是一个仅在安装Windows 10时才会发生的问题。

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Desouza,

    该文件夹位置没有CTOOLS.dll。 我重命名了cToolsIF.dll。 它很有效。

    - kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markel,
    我们有解决问题的潜在方法,但我们希望一些志愿者来验证。 您是否介意尝试一下? 如果有兴趣,请给我发送一封私人邮件。

    谢谢
    KI