This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDX5535EZDSP:通过CCS-v7进行tmdx5535dsp编程

Guru**** 2538470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566652/ccs-tmdx5535ezdsp-tmdx5535dsp-programming-by-ccs-v7

部件号:TMDX5535EZDSP

工具/软件:Code Composer Studio

如何通过 CCS-v7对tmdx5535dsp进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否提供有关您正在尝试做什么的更多详细信息? 您是否已有可执行文件并希望将其加载到您的eZdsp? 或者,您是否正在寻找有关如何开始实现目标的帮助,以创建项目,构建等?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    我的终极目标是使用TMDX5535EZDSP以阵列矩阵的形式检测,检查和保存指纹。 现在我只学习基本的CCS编码。 我想知道,CCS支持TMDX5535EZDSP还是必须使用旧版本?
    从哪里可以获得有关CCS命令,库等的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,CCSv7确实为C5535EZDSP提供支持。

    请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Category:CCS_Training

    虽然C5535目标培训材料不多,但许多通用材料将适用于C5535 (基本项目,调试,脚本编写等)。

    另请参阅Spectrum Digital的各种指南和示例:
    support.spectrumdigital.com/.../

    谢谢
    KI