This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:ccsv7安装问题,Windows 8

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566134/ccs-ccstudio-problems-with-ccsv7-install-windows-8

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试安装ccsv7,但收到错误信息:  

我已禁用防火墙和防病毒软件,因此我认为这不是问题所在。 是否有人对此问题有任何意见? 我们非常感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是Web安装程序还是脱机安装程序? 如果使用Web安装程序,请尝试脱机安装程序吗?

    如果这不起作用,请压缩并在此处附加安装日志(它们应位于c:\ti\ccsv7\install_logs中)。