This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6727:故障调试TMS320C6727 DSP,带XDS510 Plus仿真器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565668/tms320c6727-trouble-debugging-tms320c6727-dsp-w-xds510-plus-emulator

部件号:TMS320C6727

尝试使用XDS510USB Plus仿真器在代码编写器版本5中运行调试会话时出现一些问题。  目标CPU为c6727。   我们最近切换到了此仿真器的'Plus'版本,因为我们以前使用的是旧的XDS510USB。  

 

调试测试原型DSP板时,个仿真器都工作正常。  当我们尝试在一个电路板上运行调试器时,会出现该问题,该电路板设置在几英尺的范围内(仿真器只能通过连接到该外壳中的DSP电路板的电线访问)。  JTAG连接的额外长度似乎是问题所在(仿真器到DSP连接)。  但是,在这种情况下,旧的XDS510USB仿真器仍然可以完美工作。

 

我不是100 % 确定额外的电线长度是导致'Plus'仿真器失败的,但这似乎是原因。  我只是不确定为什么旧的仿真器在这种情况下会起作用,除非它输出的JTAG信号比'Plus'版本稍强一些。

 

您是否听说过类似的问题?  可能有一个适用于此仿真器的驱动程序设置会有所帮助?  我尝试使用代码编写器的'targetconfigs'选项来降低时钟频率,但没有成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>除非它输出的JTAG信号比'Plus'版本稍强。
    正是这一点。 在某些具有一些边际技术指标的系统中,有时较旧或较新的JTAG调试器的性能较低。 虽然通常降低速度有助于克服这一问题,但有时特定JTAG调试器无法克服一条或多条JTAG线路上的负载。

    >>可能有一个适用于此仿真器的驱动程序设置会有所帮助?
    我无法在目标配置编辑器设置中找到任何内容,因此我怀疑没有办法在软件中解决此问题。

    但是,在硬件中,有些实现可以在信号线路中使用缓冲区。 查看7.2 部分:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Target_Connection_Guide

    此致,
    拉斐尔