This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在打开防病毒软件的情况下安装CCS的副作用?

Guru**** 2039030 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566052/ccs-side-effects-of-installing-ccs-with-anti-virus-turned-on

在“线程:CC2650”中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

  在我公司发行的笔记本电脑上安装了带有防病毒功能的CCS,因为禁用防病毒功能违反了公司的政策。 在上安装具有防病毒功能的CCS会有什么副作用?

  我在CC2650 Launchpad上使用CCS,在CCS调试期间,我多次无法在Tera Term输出。 这可能是其中一个副作用吗?

- kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,kel:
    某些防病毒软件会干扰CCS安装并导致其失败。 由于我们尚未对每个防病毒配置进行测试,因此我们提供了一个总括警告,建议在安装过程中禁用它。 我相信我们在使用卡巴斯基时遇到了问题,但Symantec和Windows Defender不是问题。 但是,通常在安装完成后,您的不会再遇到任何问题。

    我从未听说过会导致串行输出出现问题的防病毒软件

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验,我确实确认了卡巴斯基的问题,但MS Security Essentials完全没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我必须在启用防病毒的情况下多次安装CCS (卡巴斯基网络安全解决方案10,也是公司禁止禁用Antivir的政策)。
    这花了很长时间,但成功了。
    但是,运行时也存在问题- CCS在每天的第一天启动时,启用卡巴斯基反病毒真的需要很长时间(3.0.5分钟)。 这对于所有其他Java应用程序(标准eclipse,某些其他应用程序)都是相同的-至少对于我们公司的卡巴斯基设置是如此。
    仅在我们的IT帮助下为卡巴斯基配置文件中的计划和计划路径添加排除项。

    此致,
    Stephan