This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:应用程序中心的TI-RTOS - CCSv7

Guru**** 2524290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565709/ccs-ti-rtos-in-app-center---ccsv7

工具/软件:Code Composer Studio

各位同事,

这是可在TI_RTOS下载页面的 http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html链接上找到的声明 :

Win7 64位中新安装的CCSv7上的应用程序中心未显示TI-RTOS... 这是一个错误,还是在安装过程中遗漏了一些东西?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bruno:
    现在,您可以从资源管理器而不是App Center获取TI-RTOS
    processors.wiki.ti.com/.../CCSv7_Changes

    TI-RTOS下载页面中的文本需要更新。 我会告知车主。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:
    谢谢。
    还有一个注意事项:我发布的链接上直接提供的最新版本是2.16 .01.14 ,而资源中心下载到我的PC的版本比该版本旧(内容已成功下载到c:\ti\tirrex-content\tirtos_tivac_2_16_00_08)
    Rgds
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    资源资源管理器上的版本与您可以直接从下载站点下载的最新版本稍有滞后的情况并不少见。 这适用于所有软件内容,而不仅仅是TI-RTOS。 如果您需要使用比资源管理器上可用版本更高的版本,您可以像您一样直接从网站下载。

    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,
    没问题。
    很抱歉,如果听起来"懒惰",但我不记得如何将SYS/BIOS模板添加到"新建CCS项目"窗口中的选择框中...
    如果我回忆以前的安装,我使用应用程序中心时是否自动添加了它?
    我只是使用资源资源管理器下载它,现在没有该选项...
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    假设已正确“发现”TI-RTOS并启用了CCS,如果您创建了TI-RTOS安装支持的新项目,则该项目应自动显示。 请注意,我们鼓励人们不再使用模板,而是使用嵌入式软件(TI-RTOS,TivaWare等)附带的示例。 您可以浏览资源管理器并将其导入。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki-Soo Lee 说:
    假设TI-RTOS已正确"发现"并启用了CCS

    我猜它没有被正确发现/启用,因为它没有出现。 要在CCS中正确发现或启用TI-RTOS,还需要执行哪一步?

    Ki-Soo Lee 说:
    我们鼓励人们不再使用模板,而是使用示例[/QUOT]

    当然,我成功地使用了这条路线。 但是,对上述问题仍有疑问。

    谢谢

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它没有被正确发现/启用,因为它没有出现。 要在CCS中正确发现或启用TI-RTOS,还需要执行哪一步?

    请参阅我关于让CCS重新发现并安装软件包的帖子:

    https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/56.5813万/2074466#2074466</s>207.4466万 207.4466万

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的链接,KI。

    当我按照这些说明尝试通过Window/Preferences (窗口/首选项),CCS/产品重新发现时,TI-RTOS已经在列表中。

    但是,再次尝试从头开始创建RTOS项目时,使用new/CSproject时,“空”和“空分钟”现在显示为选项。

    我猜昨天我通过View/ResourceExplorer创建项目时会出现这两个选项,因为我肯定它们以前不可用。

    从我的观点来看,此阶段已"清除"-但我想添加此信息,以防有人需要跟踪"冲突"的安装顺序。