This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS 5.5 .........0->错误:在路径中找不到程序"make和quot;

Guru**** 2555900 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566035/ccs-ccs-5-5-0---error-program-make-is-not-found-in-path

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

只是想知道我在半年前就已经解决了这个问题,现在我通常在CCS 6.x中工作,但我们的一些旧产品仍然需要5.5 ,因为代码来自那里。

现在我再也看不到我的工作区了,我也不能构建文件了。一个同事一个月前也遇到了版本6的问题,这可能是什么问题???

我喜欢因为Windows更新或其他一些voodoo东西而随时间变化的软件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请参阅以下URL以获取一些建议:
    processors.wiki.ti.com/.../Build_Errors_in_CCS

    同时确保工作空间路径不包含任何非字母数字字符:
    processors.wiki.ti.com/.../Build_Errors_in_CCS

    希望这有所帮助
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读了这段内容,并且已经构建了另一个工作区,并将我的旧文件导入到了该工作区中,同样的错误。

    这真的让我感到困惑,在过去几年里我一直困扰着我,这就是为什么我怀疑您的所有软件开发以及Windows都是以下几项:

    我使用一个工作的CCS工作区,其中有一个工作的程序代码,6个月后,我尝试再次使用确切的内容,但它已经不再工作了,我非常怀疑在此期间的Windows更新,也许还有一些CCS更新。 我想我不是唯一持有这种意见的人。

    不管怎样,我找到了一个解决方法,即直接将输出文件刷新,而不将调试功能写入MSP,但这当然只是一个解决方法。