This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:安装CCS 6.1 时出错.................3.

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/566152/ccs-error-occurred-during-installation-of-ccs-6-1-3

工具/软件:Code Composer Studio

我已在我的PC上安装了CCS 6.1 .........0,没有问题。 它安装在C:\ti上

我在PC上尝试安装CCS 6.1 3多次,安装程序总是弹出一条错误消息。 安装CCS 6.1 .3之前,我已将CCS 6.1 .0重命名为C:\ti_CCS 6.1 .0

我尝试了联机和脱机安装,但没有任何帮助。 包括错误消息屏幕截图

我的PC运行Window 7,我错过了什么?

顺便说一句,我已选中所有的复选框以进行完全安装

谢谢

e2e.ti.com/.../6.1.3-installation-error.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Mike:
    从屏幕截图(如果没有install_logs文件夹中的安装日志,很难辨别),您可能会错过Windows更新。 请访问 processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv7 并查看“缺少MSVC可重新分发库”。 如果这不能解决您的问题,请压缩install_logs文件夹的内容并在此处发布。 请确保在新文件夹中安装,或者在尝试之前删除c:\ti\ccsv6的内容。
    谢谢!
    丹麦语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    丹麦语,感谢您的快速支持。 我搜索了“Missing MVC Redistributable libraries”(缺少MVC可重新分发库)并找到下载MS库的链接。 它现在正在工作。
    Mike