This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v7下没有driverlib/MSPWare

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPDRIVERLIB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565825/ccs-no-driverlib-mspware-under-ccs-v7

主题中讨论的其他部件:MSPWAREMSPDRIVERLIBMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

我开始在我的系统上全新安装CCS,并打算使用CCS v7,但我无法获得MSPWare,具体来说,MSPdriverlib正在运行。 我认为CCS v7不能正确地插入MSP dirverlib。

我在CCS v7中尝试了不同的方法:

-从新的在线资源管理器中下载MSPWare“install on desktop” --> CCS v7中没有可用/检测到驱动程序库

-我单独下载 了MSP430Ware 3_60_00_10,并将其安装在与CCS v7相同的文件夹(C:\ti)--> CCS v7中没有驱动程序库可用/检测到

最后,我再次尝试了CCS v.6.2 ,全新安装-->一切正常:系统会自动检测driverlib。

如何在CCS v7中解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很有趣 我怀疑您在CCSv7资源管理器中看到了这一点,对吧?

    如果是这样,在安装之后,我可以看到CCSv7显示了driverlib项目,并且没有问题地生成它们:

    您是否体验到了不同的体验?  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 这种方式工作。 我尚未从这一总的角度下载MSPWare。 我正在查找我当前正在使用的Launchpad,并从资源管理器中仅下载了mspware的这一部分。

    感谢您的帮助!