This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8303EVM:TMSF2.8035万的CCS目标配置问题

Guru**** 2770415 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8303EVM, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565799/ccs-drv8303evm-issue-with-ccs-target-configuration-to-tmsf28035

部件号:DRV8303EVM
主题中讨论的其他部件: controlSUITECC430F5123

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我最近购买了DRV8303EVM,我的目标是对板载F2.8035万微处理器进行编程,以便使用Vector FOC运行PMSM电机。

我正在尝试配置CCS的目标配置,以便查看controlSUITE附带的示例项目。 我正在按照用户指南中的说明进行操作。 但是,在选择连接器件时,我无法找到德州仪器(TI)的XDS100v1 USB仿真器,因此无法选择TMSF2.8035万器件。 请参阅底部的快照以了解详情。

我怀疑原因可能是设备驱动程序安装不正确。 在检查设备管理器时,我看到安装了两个端口(请参见下面第三个快照中的突出显示)。 这是否正常?

提前感谢您的帮助!

图片

我应该看到的内容(用户指南中的快照):

相反,我看到的是:

设备管理器显示的内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iftikhar Azam50 说:
    我找不到德州仪器(TI)的XDS100v1 USB仿真器,因此无法选择TMSF2.8035万器件。

    在CCS中,术语“仿真器”被重命名为“调试探测器”。

    因此,您应该选择“Texas Instruments XDS100v1 USB Debug Probe”作为Connection。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果你看右边的第二个图像:当我选择“德州仪器(TI) XDS100v1 USB调试探头”时,它不显示任何设备。 还有什么其他建议?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iftikhar Azam50 说:
    有什么进一步的建议?[/QUOT]安装CCS时是否选择了要安装的“C2000实时MCU”产品系列?

    如果 没有安装对“C2000实时MCU”的支持,则可能解释为什么器件列表为空。 在这种情况下,您应该能够重新运行CCS安装程序,选择现有的CCS安装目录,然后使用安装程序添加对 “C2000实时MCU”产品系列的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的:问题是我第一次安装CCS时没有选择“C2000实时MCU”。 我没有保留原始的安装文件,因此必须卸载并重新安装CCS (无法重新运行安装)。 但是,这样做(这次选择了C2000)就解决了问题。

    非常感谢Chester的帮助!