This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:6.0 ™︎8和不6.0 ™︎28的外部免费下载链接

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565958/compiler-externally-free-download-link-for-cgt6-0-8-and-cgt6-0-28

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

这是一个非常古老的项目,我的客户总是使用3.3 .38.2 ,6.0 C31.8和6.0 .28进行开发。 现在,他们的软件应在客户端使用相同的工具进行验证,客户需要从TI网站下载CCS和CGT工具。 但是我们找不到外部免费下载站点,您能否提供一个可从外部访问的链接?

非常感谢。

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我的客户也使用2.20。03,请您也提供客户可以从外部访问的链接,非常感谢。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我单独与您联系。

    谢谢,此致,

    -George