This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEZ2.8335万:CCS 6.0 v

Guru**** 2579465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564608/ccs-tmdsez28335-ccs-v6-0-1

部件号:TMDSEZ2.8335万

工具/软件:Code Composer Studio

我正在将它与Windows 8.1 pro配合使用,其中包括介质版本和TI套件eZDSPtms320F2.8335万。 我安装了代码编辑器工作室6.0 1,它具有完全许可证。  我正在使用Signam JTAGjet C200 F-ISO。 我从 Web下载并安装了JTAG驱动程序v 6.0。 我用EMUdiag测试了连接。 工作正常,没有错误。 当我尝试使用代码编写器进行连接时,出现以下错误:

错误:RET JSC_CONNECT

Error 0x80.024万/-171 Fatal Error During:初始化,OCS,

代码编辑器中的“Test Connection (测试连接)”按钮仍为灰色。