主题: controlSUITE中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
我目前正在6.1 上使用TMS320F2.8377万D处理器。3 我正在使用Blackhawk BH-USB-200调试器。 将程序加载到CPU2后,我遇到间歇性问题。
使用"Load program option for Both CPU1 and CPU2"后,我立即打开Expression (表达式)窗口以查看各种处理器变量。 CPU2上所有变量的值完全超出预期范围。 CPU2上的程序未按预期运行。 就像使用的一些常量超出范围一样。
有时我可以再次重新加载相同的.out文件,它可以解决问题,但是最近,解决问题变得越来越困难。
在我看来,调试信息似乎与加载到处理器的程序不同步。 我不确定这种情况有时会怎样发生,但并非总是如此。
关于调查内容的任何建议都将非常有帮助。