This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:如何在单步调试期间停止看门狗计时器

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565694/ccs-tms320c5515-how-to-halt-watchdog-timer-during-single-step-debug

部件号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

在C5515目标上单步执行代码时,我遇到重置问题。 我启用了看门狗计时器以进行正常操作,但希望在调试过程中单步禁用它。 是否有设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,

    如果您知道要写入的寄存器,则可以尝试将写入放在Gel OnHalt()函数中。 如果单击“halt (停止)”,则该功能将运行并禁用监视程序。 您可以创建第二个功能来启用监视程序并将其与菜单相关联,当您想要再次正常运行时,您可以运行该功能。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John,

    感谢您的建议。 我希望CCS项目属性“调试”设置中的一项设置,如果选中,将自动禁用WDT。 我想这是不存在的。 这肯定是一个很好的产品增强功能...:)