This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:将XDAIS与CCS7一起使用

Guru**** 2123470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565169/ccs-using-xdais-with-ccs7

工具/软件:Code Composer Studio

我成功地使用了CCS 6,直到我卸载了一个很明显与我使用的版本不同的旧版本。 我没有重新安装CCS 6,而是使用CCS 7。 我现在在尝试构建时收到以下错误:

发生生成生成文件错误。
目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止..

我的项目使用6727,并且使用符合XDAIS的I/O驱动程序。 我尝试安装ti_xdais_v4.0d_setup.exe,但这似乎没有帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您可以尝试Aarti在以下主题中的建议吗?
    e2e.ti.com/.../204.6257万

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到了下面的主题,但当我转到此项目的常规设置时,我只有一个主选项卡,而没有产品。 在其他Hercules项目中,我确实看到了"产品"选项卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以为项目附加.cproject文件? 它应该位于项目文件夹中。

    谢谢
    KI