This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCStudio.exe在CCS6和CCS7中调试期间停止工作

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565645/ccs-ccstudio-exe-has-stopped-working-during-debugging-in-ccs6-and-ccs7

主题中讨论的其他部件:CCStudioCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

我的笔记本电脑的操作系统是Windows 10 (中文)。 我使用CC3200调试演示“Get Weather”,但在使用CCS6和CCS7调试时显示“CCStudio.exe已停止工作”。 然后CCS崩溃并关闭。 但是,在我的电脑中,以英语Windows 7作为操作系统是可以的。 我真的不知道原因是什么。 请帮助解决此问题。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在某些Windows 10机器上遇到问题。 您可以通过将CTOOLS.dll重命名为其他名称来解决此问题。 它位于ccsv7/cs_base/emulation/sanalysis/bin中

    我们希望很快就能对此发布一个正确的修复程序。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢John。
    它是有效的。