This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6655:迹线混淆

Guru**** 2027820 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS570LC4357
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564877/ccs-tms320c6655-trace-confusion

部件号:TMS320C6655
主题中讨论的其他部件: TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

我想使用跟踪功能进行代码覆盖。  

文档中存在混淆,因为例如,对于某些信息,TMS320C6655技术参考将我发送到 SPRU655I,然后 SPRU655I 将我发送到 TMS320C6655技术参考文档。  

另一方面 ,SPRU655I 指出XDS506不具备 核心跟踪功能,但 processors.wiki.ti.com/.../XDS560_Trace 声称 XDS560具有此功能。  

 TMS570LC4357技术参考手册使用ETM作为 外部跟踪宏单元(而不是嵌入式跟踪宏单元)的缩写。 我找不到任何解释。  

我可以在哪里找到问题的答案:处理器是否 具有跟踪代码执行(指令跟踪)的能力(或我想考虑的任何能力)以及我必须使用的仿真器和软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    >>文档中存在混淆,因为例如,对于某些信息,TMS320C6655技术参考将我发送到SPRU655I,然后SPRU655I将我发送到TMS320C6655技术参考文档。
    我不能完全确定在文档中发生这种情况的位置,但SPRU655I需要更新。 我提出了更新请求。

    >>另一方面,SPRU655I指出XDS506不具备核心跟踪功能,但processors.wiki.ti.com/.../XDS560_Trace声称XDS560具有此功能。
    XDS560是一款停产的产品,已被XDS560v2和XDSPROTRACE取代。 请继续阅读以了解更多详细信息。

    >>按照TMS570LC4357技术参考手册的方式,使用ETM作为外部跟踪宏单元(而不是嵌入式跟踪宏单元)的缩写。 我找不到任何解释。
    是的,TMS570LC4357 TRM错误。 我可以尝试联系本手册的负责人进行更新。

    >>在哪里可以找到问题的答案:处理器是否具有跟踪代码执行(指令跟踪)的能力,以及我必须使用哪个仿真器和软件。
    C6655完全能够使用XDS560v2和XDSPROTRACE进行指令和系统跟踪。 我强烈建议提及以下内容:
    https://youtu.be/G3noymHTvGI
    processors.wiki.ti.com/.../CCS_Modules_Library

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔