This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:SciTools中用于Understand.exe的Eclipse插件

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565458/ccs-ccstudio-eclipse-plug-in-for-understand-exe-from-scitools

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

我刚刚开始使用SciTools了解工具,它有一个Eclipse插件。

是否有人使用过Eclipse插件? 如果是,它是否适用于CCS v7,还是以前的版本?

独立版本中存在的插件是否缺少功能?

顺便说一下,{\f1 understand}有一个出色的编辑器,但它以其静态分析功能而闻名。

它还执行文件比较/合并和图形分析(调用图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Todd,您好!
    我对插件没有太多的经验,因此无法对功能进行评论。 但我看到Eclipse 4.2 和更高版本支持该插件。 因此,从理论上讲,插件应与CCS 6.x和更高版本一起使用。

    希望其他人能够通过插件获得实际的用户体验。

    谢谢
    KI