This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320C6678:是否可以仅从ELF文件发现自动初始化模式?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565426/compiler-tms320c6678-is-it-possible-to-discover-the-auto-initialization-mode-from-the-elf-file-only

部件号:TMS320C6678

工具/软件:TI C/C++编译器

您好,

是否可以仅查看ELF可执行文件来发现它是使用RAM还是ROM自动初始化模式生成的?


例如,在RAM自动初始化的情况下,我是否可以假定".cinit"部分不存在或为空?

(编译器:C6000 7.4。16)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto Chessa 说:
    在RAM自动初始化的情况下,我是否可以假定".cinit"部分不存在或为空?[/QUOT]

    在RAM自动初始化模型中,.cinit部分存在,但为空。  下面是一种查看方法,即在Windows中使用命令提示符...

    C:\work\dir>ofd6x --obj_display=none,sections ram_model.out |查找".cinit"
    24个。cinit 0x0万 0x0万 0x0 1牛顿 

    请将其与使用ROM自动初始化模型时的外观进行比较...

    C:\work\dir>ofd6x --obj_display=none,sections rom_model.out |查找".cinit"
    9个。cinit 0x0.0008万b50 0x0.0008万b50 0x38 8年 

    谢谢,此致,

    -George