This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6678:解析重置错误

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565296/ccs-tms320c6678-parsing-reset-error

部件号:TMS320C6678

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在 我的项目中,我必须将两个不同的.dat文件中的值复制到 两 个不同的变量中(两个.dat文件都存在于项目目录中)

我 使用以下代码来进行复制

int N=256;

双变1[N];

双变2[N];

双精度var1[N]= {

"#包括file1.dat"

};

双精度var2[N]= {

"#包括file2.dat"

};

在源文件中添加以上代码行后,项目生成成功,没有错误和 两个警告。但在调试时出现错误“无法打开.输出文件” 。  

警告消息为“解析在上一个语法后在此处重新启动,并出现在 “# include file2.dat ”行上。

如果我注释掉 这一行,则会删除调试错误。

请解决此问题  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    [QUOTE USER="S Siddiqui">但调试时出现错误“无法打开. out文件” 。  [/引述]

    此错误几乎总是意味着构建失败,而不生成输出文件。 仔细检查生成控制台输出是否有错误。


    谢谢

    KI