This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Blackhawk 560v2 LED始终闪烁

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565392/ccs-blackhawk-560v2-led-always-flash

工具/软件:Code Composer Studio

你好


我只需要购买USB560v2,就可以将其与TI C2800 CPU配合使用。

我的计算机安装了Windows 10 64位,
CCSv6和CCSv7已安装。

如快速入门指南第3步所示:

*将USB电缆连接至PC/笔记本电脑上的USB-A端口和USB560v2上的USB mini-B连接(参见图1),为USB560v2仿真器供电。
  =>正常(我的板上未连接JTAG电缆)

*开机时,USB LED指示灯将呈红色亮起,模式LED指示灯呈绿色闪烁,表示设备正在启动。
  =>正常

* 当模式LED指示灯呈绿色稳定亮起时,启动周期已完成(~20秒),Windows应宣布“找到新硬件”。
 =>不正常:

模式LED指示灯即使在10分钟后仍保持呈绿色闪烁模式。 (USB指示灯固定为红色)
这应表示启动未完成。 与计算机的通信(USB枚举)尚未启动。
如何使启动正常工作??

我似乎遇到了与此帖子相同的问题:

e2e.ti.com/.../45.9273万

其中说:

 "然后将其置于安全模式, 然后使用Bh560v2配置实用程序更新固件。 这将更新固件,然后清除安全模式。"

但我不知道如何在"安全模式"下传递...

在ConfigurationUtility用户指南中,它表示:

"根据特定事件,Bh560v2可能会启动进入安全模式。 例如,如果设备在~8-10次尝试后未完成引导周期进入正常操作模式,则激活安全模式。"

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否尝试使用过BH560v2配置实用程序(QSG的步骤5)来清除安全模式?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我只得到了Blackhawk支持的一个答案,因为我的问题是“如何进入安全模式?”

    支持人员向我发送指南,以了解如何在"安全模式"下传递:

    e2e.ti.com/.../BlackhawkUSB560v2OperatingModeDetails.pdf

    事实上,我们只需要打开/关闭仿真器10/12次。

    之后,我们可以启动Configuration (配置)以更新固件。

    之后,仿真器将重新启动并立即正常工作:-)