This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS6无法构建controlSUITE '程序

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565428/ccs-ccs6-can-not-build-controlsuite-s-program

主题:controlSUITE中讨论的其他部件

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

   我最近下载了ccs6,  安装了它, 然后将CCS项目 "HVBLDC/sensored"导入   “ HVMotorcotrol-pfckit-v 2.1 ”    文件。 它 位于controlSUITE中。 当我构建它时,会显示:

"生成生成生成生成文件时出错。
目前尚未安装'XDAIS' v 0.0 ,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。
构建已停止.. "

什么是“XDAIS” ?   我该怎么做?

 

祝您一切顺利

谢谢