This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5528:从CCS6到CCS7的问题

Guru**** 2823925 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565203/ccs-msp430f5528-problems-going-from-ccs6-to-ccs7

部件号:MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个使用CCS6的项目(正在编译),但我的Hi Res屏幕导致了超小图标和文本不适合所提供空间的问题。  我能够安装CCS7 (使用响应文件),这解决了图标和文本大小问题。

然后,我尝试从CCS7打开工作中的CCS6项目,它似乎打开良好,但我无法编译,因为 在PATH中找不到程序“make”错误。  我尝试在CCS6中打开项目,但现在遇到了与CCS7相同的错误。

想法:

1)是否允许在同一台PC上并排安装CCS6和CCS7?

2)实际项目是从GitHub克隆的,这是否是问题的可能原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    在同一台PC上并排安装多个版本的CCS不会有问题-只要它们安装在不同的目录中。

    关于您的构建错误,请查看以下有关PATH变量的链接,看看这是否有帮助:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Build_Errors_in_CCS#make:_The_system_cannot_find_the_file_specified

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki,

    感谢您的回复。 系统是要查找'制造'还是'制造'?  我想到了中的条目  

    我在CCS7文件夹的不同位置找到gmake.exe文件,但没有make。*

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS应在发动机罩下方使用gmake。

    是否使用与CCSv6相同的工作空间文件夹? 如果是这样,请尝试Rafael在以下主题中提供的建议:
    e2e.ti.com/.../56.4057万

    工作区不应在不同CCS版本之间共享,特别是主要版本号。