This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 从CCSv6导入的问题构建项目

Guru**** 2034120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565241/issue-building-project-imported-from-ccsv6

John,

我安装了它,现在看起来很不错。  我导入了在CCS6中编译正常的原始项目,但现在它显示找不到make文件,并且不允许我检查默认的makefile框。  我尝试返回CCS6打开,但它现在出现了相同的错误。

在浏览项目属性框时,我看不到所有#include搜索路径的列出位置,是否已更改?

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ted,

    很高兴听到您能够安装CCS。

    包含搜索路径应仍位于同一位置。  下面是一个示例项目的屏幕截图。  您的项目属性对话框是什么样子的?

    此致,

    John