This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:无法在CCS云中调试SimpleBLEPeripheral

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564561/ccs-cc2650-can-t-get-simplebleperipheral-to-debug-in-ccs-cloud

部件号:CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

在初始调试过程中,我无法使SimpleBLEPeripheral运行到完成。 错误顺序如下所示:

这种过程"凝胶表达..."永远不会消失。 单击"取消",然后...

取消后,我运行调试器,并注意到这一操作没有完成,并完成以下操作:

之后,我无法调试任何项目。 我使用SmartRF闪存程序2擦除芯片并重新启动。 擦除后,我可以重新加载Project0堆栈和应用程序。

请在加载和调试SimpleBLEPeripheral时提供帮助。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:
    您使用的目标是什么? 是CC2650DK吗?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    感谢您回复我。 我正在使用CC2650 LaunchPad。 我注意到TI CCS IDE没有将SimpleBLEPerihperal作为示例项目。 是否有我应该与LaunchPad一起使用的特定SimpleBLEPerpheral应用程序和堆栈。 如果是,请提供。

    谢谢!

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,
    最新发布的BLE堆栈版本支持CC2650 LP上的简单外围设备示例。 可从以下页面获取:
    www.ti.com/.../ble-stack

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ki:

    我正在使用当前的BLE Stack 2.2 .1。 编译和调试SimpleBLEPeripheral时仍遇到问题。

    同时,我一直在玩Project0应用程序。 这似乎是最好的起点,就像SimpleBLEPeripheral在前几代产品中一样。 您同意吗? 它似乎具有添加基于SPI的内存以进行日志记录的所有功能和附加优势- nice。

    谢谢!

    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议向蓝牙低能耗论坛的相关人员询问建议的合作项目。 他们对此非常了解,能够为您提供最好的帮助。

    谢谢
    KI