This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F4793:用于MSP430 7.0 16.9 .0.LTS编译器的CCS.0.0.0042万 中的奇数显示功能子节和编译器选项

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4793

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564596/ccs-msp430f4793-odd-display-of-function-subsections-compiler-option-in-ccs-7-0-0-00042-for-the-msp430-ti-v16-9-0-lts-compiler

部件号:MSP430F4793

工具/软件:Code Composer Studio

使用CCS MSP430F4793 0.0.0042万  编译器检查7.0 项目的编译器选项时,使用MSP430 TI v 16.9 .0.LTS编译器在“生成”->“MSP430编译器”->“高级选项”->“运行时模型选项”下的项目属性中发现“函数子部分”出现“奇数”显示:

CCS settings

这是奇怪的,因为在说明后的方括号中没有编译器选项,并且“函数子部分”条目的组合框中没有选项。

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_option_cleanup Wiki网页上有一个注释,即  --gen_func_Subsections(-gen_func_Subsection)选项不适用于MSP430编译器,因此使用TI MSP430编译器的项目属性中不应显示猜测的“函数子部分”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特

    感谢您报告此事。 我发现了该问题,并将其归档为CCSEIDE-3019。