This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8377万S:不再支持error-cdebug_ASM_data

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/565165/ccs-launchxl-f28377s-error-cdebug_asm_data-is-no-longer-supported

部件号:LAUNCHXL-F2.8377万S

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试从控制套件导入演示属性,当单击Build boton send "error-cdebug_ASM_data is no longer supported"时。

我安装了CCS 6.1 5.3和控制套件3.4 4.4。

由于我之前有一些错误,我必须安装C2000编译器版本16.12 .0.STS。

如何解决此错误?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D ELisei 说:
    由于我之前有一些错误,我必须安装C2000编译器版本16.12 .0.STS。[/QUOT]

    该版本的编译器不再支持选项--cdebug_ASM_data。 如果必须使用该版本的编译器,则只需从项目的生成属性中删除该选项。 它不应影响其功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢AartAG