This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:AA.

Guru**** 2532560 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564928/ccs-cc3200-aa

部件号:CC3200
主题中讨论的其他部分:UNIFLAASH

工具/软件:Code Composer Studio

我打开uniflash out’of_box项目。

1.格式化  

2.编程Service Pack

3.驱动程序操作

我成功了,但没有工作  

使用 CCS调试程序对cc3200进行编程后,我尝试格式化闪存,看起来它不是格式化闪存。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Asaf,

    CC3200没有用户可访问的芯片闪存,因此您无法使用CCS格式化任何闪存。 它具有串行闪存,您必须使用UniFlash v3或CC3200 python闪存工具来格式化串行闪存。

    您可以阅读此论坛帖子,其中其他用户回答了如何将开箱即用示例刷新到主板上:  

    Victor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1I使用CCS创建bin文件。

    2.打开uniflash  

    3.将闪存格式设置为1MB

    4.关闭电源

    5.开机  

    结果:我的应用程序仍在cc3200上运行  

    预期结果:没有...

    看起来Uniflash不是格式化闪存,即使我在该过程中获得了成功。

    程序也是如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以进入uniflash并单击"列出文件系统"并将输出粘贴到此处?

    当您在这里时,请同时按"获取版本"并粘贴结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [17:53:15] INFO: 文件 开始 大小 失败 总大小 文件名
    [17:53:15] INFO: 索引 块 [blks] 安全 [blks]
    [17:53:15] INFO:----------------------------------
    [17:53:15] INFO: N/A 05 N/A 5 FATFS
    [17:53:15] info:0717yes 34 /sys/mcuimg.bin
    [17:53:15] INFO: 4 5 66 NO 66 /sys/servicepack.UCF
    [17:53:15] INFO: 6105 1 yes 2 www/param_config.html
    [17:53:15]信息:

    它看起来是对设备进行编程,但程序未运行。
    在我的程序中,我建立了我的http服务器,如果我通过CCS运行该程序,并使用我的http服务器通过我的html获取methos事件,则文件似乎不存在。POST methos是可行的
    建议
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    格式化后,它仍显示上面的文件列表?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [20:14:13]信息: 文件 开始 大小 失败 总大小 文件名
    [20:14:13]信息: 索引 块 [blks] 安全 [blks]
    [20:14:13]信息:----------------------------------
    [20:14:13]信息: 不适用 0 5 不适用 5 FATFS
    [20:14:13]信息:


    我有两个问题:
    1. CCS生成的程序bin文件不会在程序之后运行。
    2.我通过uniflash编程到www/param_config.html的html不能被浏览器调用...我没有http事件
    mysimplelink.net/param_config.html

    param_config.html
    html><bodi>__SL_G_UID</body></html>
    建议
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以上日志显示格式化应该已成功。 基本上,您应该看到的唯一文件是FATFS。

    您在设置/运行应用程序时遇到的问题与闪存问题不同,应在CC3200论坛中讨论,因为此处我们只能帮助您使用闪存工具。 我建议您尝试从SDK闪存示例程序,以确保首先正确配置设备。