请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:Hercules_safety_MCU_demos
工具/软件:Code Composer Studio
您好:
我无法将程序下载到TMS570LS0714主板, 警告信息为:
CortexR4:GEL输出:闪存的内存映射设置@地址0x0CortexR4:初始化闪存编程时出错:目标无法读取0xFFFFFFF0
CortexR4:加载程序:程序的一个或多个部分落入不可写的内存区域。 这些区域实际上不会写入目标。 检查链接器配置和/或内存映射。
CortexR4:文件加载器:验证失败:地址0x0万处的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
CortexR4:GEL:文件:E:\111j\test\test\Debug\test.out:发生数据验证错误,文件加载失败
但同一程序可以下载到其他主板中,只有这一个不能使用!