This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:Linux Mint 17 CCS将无法连接到Tm4C123GH6PM启动板

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/564954/ccs-linux-mint-17-ccs-will-not-connect-to-tm4c123gh6pm-launchpad

主题中讨论的其他部件:TM4C123GH6PMTM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

昨天我在Linux Mint 17上安装了CCS 6并运行了它的更新。编译器工作正常,但调试是一个问题。

我可以在目标配置文件中选择Stellaris in电路调试接口,但在保存后,“测试连接” 按钮保持为灰色。

尝试任何其它调试接口时返回错误。

原因是什么?

此致,

Ruud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruud,

    这是预料之中的。 Stellaris在线调试接口不具有测试连接按钮。

    不能期待的是它不起作用。 在以下网站上有一个关于Linux上相同主板的讨论,其中包含一些故障排除提示:
    e2e.ti.com/.../56.4453万

    另一个详细信息是,上述线程中提到的Mint和Ubuntu版本均未经过正式测试,因此很难预测可能发生的问题。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rafael:

    我发现了这个问题,是因为不知道设置什么。
    我必须在项目的"常规"属性的"产品"选项卡上选中" XDCTools"。

    现在,它可以与TM4C123GH6PM和TM4C1294NCPDT启动板配合使用。

    此致,

    Ruud